Potenciómetros
Regule la corriente que atraviesa un circuito con un potenciómetro de alta calidad. Estos resistores variables se diseñan para controlar resistencia eléctrica en una gama de ajustes, de industrial al domestic.
Si usted está buscando para un potenciómetro, si usted necesita un potenciómetro digital linear o usted esté buscando para una perilla panel-montada robusta y revolucionaria del potenciómetro, usted la encontrará aquí en RS. Tenemos productos excesivos de 500 en la acción que trabajen con diversas corrientes y sean hechos por los fabricantes confiados en.
Leído encendido para descubrir más sobre los potenciómetros y los ajustes trabajan el pulg.
¿Cuáles son potenciómetros?
Los potenciómetros - referidos a menudo como un pote o un potmeter - son los resistores variables del tres-terminal que controlan el flujo de la corriente eléctrica. Aquí, los niveles de resistencia se varían manualmente usando los interruptores u otros controles.
Los niveles de resistencia eléctricos se miden en los ohmios (Ω). Hay diversos tipos de potenciómetros disponibles, incluyendo los potenciómetros 10KΩ y los potenciómetros de la diapositiva que se diseñan para los usos donde están necesarios los ajustes regulares, por ejemplo en ajustes médicos o comerciales de la electrónica.
El que usted elige dependerá del uso, pero es importante observar que todos los potenciómetros funcionan semejantemente.
¿Cómo los potenciómetros funcionan?
Para funcionar un potenciómetro, un contacto que resbala se mueve a través de una resistencia uniforme. Esto significa que el voltaje de entrada está aplicado al máximo longitud del resistor y el voltaje de la salida es la diferencia entre los contactos fijos y que resbalan.
Tres porciones componen un potenciómetro. Éstos son el elemento resistente, el contacto que resbala - también designado el limpiador - y tres terminales.
Dos de los tres terminales están para la tira resistente. Aquí, los dos terminales se atan con alambre al elemento resistente, que se hace generalmente de un material tal como carbón. Cuando el resbalador se mueve a lo largo de la pista, el flujo actual cambia. Diversos potenciómetros tienen diversos sistemas en el lugar para que este procedimiento ocurra. Por ejemplo, un condensador de ajuste mecánico utiliza un interruptor rotatorio mientras que los potenciómetros digitales utilizan los transistores para controlar el flujo.
Otro componente de la disposición del cableado del potenciómetro es el tercer terminal. Aquí es donde se genera el voltaje dividido. Si el potenciómetro está señalando al contacto positivo, el voltaje completo será aplicado del tercer terminal. Si se ha movido al contacto negativo, no habrá salida. Si ha colocado en el centro, el tercer terminal pondrá hacia fuera mitad del voltaje. Sin embargo, esto se aplica a los potenciómetros con un ahusamiento linear y otros tipos pueden diferenciar.
Potenciómetros de la guitarra: linear contra los potes audio
Un ejemplo principal de cómo los potenciómetros pueden diferenciar está en música - específicamente en potenciómetros de la guitarra. Éstos tienen típicamente uno de dos tipos del ahusamiento: audio o linear.
Hemos mirado ya versiones lineares del ahusamiento, pero en música especialmente, los potenciómetros audio del ahusamiento son comunes. Estos potes son - o registre - ahusamientos logarítmicos, y éstos son los potenciómetros que cambian resistencia logarítmico mientras que usted da vuelta al limpiador. Esto es porque detectamos el sonido logarítmico, y la escala logarítmica se utiliza para medir niveles de decibelio.
Un potenciómetro linear permite demasiado la corriente adentro inmediatamente, significando que los niveles de sonido tiren para arriba a partir de la cero a la salida máxima demasiado rápidamente. Una versión audio considera una “curva” donde la tira resistente linear recta se sienta típicamente. Esto permite que el limpiador se mueva gradualmente alrededor, lentamente lanzando la salida y, alternadamente, gradualmente aumentando el volumen de sonidos.
En algunos casos, un potenciómetro linear es ideal, por ejemplo, si usted desea cambiar de puesto el volumen rápidamente. Pero en la mayoría de las situaciones, una cambio más lisa en volumen es experimentada al usar un pote audio.
Potenciómetros de Digital
Mientras que los potenciómetros digitales funcionan de una manera similar a sus contrapartes manuales, hay una diferencia crucial. Los potes de Digital utilizan entradas digitales para ajustar los ajustes, mientras que un dial o un resbalador se utiliza para controlar la salida en una versión manual.
Para hacer esto, los transistores controlan el flujo actual. Estos transistores están en lugar del resistor mecánico en un pote manual. La salida depende de la posición de los transistores.
Los potenciómetros de Digital se utilizan en las situaciones donde los factores ambientales entran en el juego, tal como polvo, humedad, o grasa. Mientras que estos potes son protegidos por el caso que vienen adentro, son menos vulnerables a los elementos exteriores. Por lo tanto, se satisfacen a los usos tales como las fuentes de alimentación de la calibración y de la programación del sensor.
¿Dónde pueden los potenciómetros ser utilizados?
Así como usos musicales, los potenciómetros se utilizan en una amplia gama de ajustes. Se encuentran en la radio y los receptores para el control de volumen, equipo médico, máquinas de la TV de proceso de madera y regular velocidad en motores. También se encuentran en sistemas de la iluminación y de control, tales como controles de calor en un radiador, o como indicador de la gasolina izquierdo en un vehículo.
Compre potenciómetros de RS
Si usted necesita un potenciómetro linear nuevo de la diapositiva o desea una versión digital, elija RS. Somos una distribuidor autorizada América-basada norte de potes, y trabajamos con nombres principales en la industria para traerle los potenciómetros más últimos de la electrónica del copal de Nidec, de la electrónica de NTE, de Ohmite, y de Bourns. Somos orgullosos traerle una gama de los productos de alta calidad que resuelven las mayores niveles.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, estamos aquí ayudar. Get en touch con el equipo hoy. Usted puede también encontrar consejo y extremidades en nuestro expert hub contento.
Orden de On: 100
Orden de On: 50
Orden de On: 50
Orden de On: 100
Orden de On: 100
Orden de On: 50
Orden de On: 50
Orden de On: 100