Abrazaderas del tornillo
¿Mirando para garantizar exactitud, la precisión, y la estabilidad al trabajar con los objetos o los dispositivos? Las abrazaderas del tornillo pueden a menudo ser un pedazo altamente eficaz de equipo. Pocas otras soluciones son tan convenientes o confiables como los diversos productos, piezas, y accesorios disponibles pedir directo de nuestro departamento de la abrazadera del tornillo. Y todo que usted necesita para su proyecto se puede encontrar en esta página.
RS provee solamente a fabricantes muy mejores cuando viene a las piezas del tornillo del banco o taza de la succión monta. Los filtros en esta página permiten que usted busque para su uso/dispositivo previstos, así como diámetro o el material requerido. Usted puede también contact nuestro team si usted tiene una pregunta o necesitó la ayuda que encuentra la solución más apropiada para en lo que usted puede ser que trabaje.
¿Cuáles son abrazaderas del tornillo?
Una abrazadera del tornillo es un pedazo mecánico del equipo que se diseña para asegurar un objeto o un dispositivo firmemente en lugar. Haciendo así pues, le permite trabajar en ese objeto o dispositivo con seguridad y con seguridad - libere del miedo que puede moverse bajo presión y conducir a los resultados inexactos. Y puede ser aún más crítico cuando su objeto es intrincado o torpe en su diseño.
Usted puede pedir diversas variaciones de las abrazaderas y de los montajes del tornillo para satisfacer una gama de usos. Pero sus conceptos son típicamente iguales. El aspecto de la abrazadera viene del hecho de que un tornillo ofrece dos quijadas paralelas. En la mayoría de los casos, uno será fijo y el otro mueble - porción para trabar un objeto en lugar. En algunos casos, sin embargo, ambas quijadas pueden acercar para asegurar el objeto.
¿Qué tornillo parte puedo ordenar en línea?
¿Necesite una abrazadera nueva del tornillo para su lugar de trabajo? ¿Buscar el tornillo del banco parte para reparar o para adaptar su equipo existente? RS provee una amplia gama de partes de un vicio que mantenga los dispositivos y los objetos asegurados lugar mientras que siendo trabajado encendido.
Embases y montajes
Base plates (o montajes) proporcionan las fundaciones sólidas para cualquier abrazadera del tornillo. El tipo exacto necesitado dependerá de la construcción de la abrazadera. Un embase se puede empernar sobre una superficie, por ejemplo. Otros, mientras tanto, se pueden afianzar con abrazadera para agregar un mayor grado de flexibilidad.
Usted puede entonces poner otras piezas de un tornillo a su base para crear el sitio de trabajo que usted requiere. Usando el montaje de Panavise 328, usted puede agregar un sostenedor del teléfono de la célula con la inclinación de capacidades.
Plataformas
Para los proyectos que implican el pelar de los alambres o de los cables, un Jonard Platform es un ejemplo del tipo de producto que usted puede ser que necesite. Construido para el uso con los separadores ópticos de la fibra termal, estas piezas son útiles no importa qué es llano de experiencia usted tiene.
Husos
Para las localizaciones de funcionamiento torpes, RS ofrece una selección de los husos durables del pie. Con estas piezas del tornillo del banco, usted puede poner su abrazadera a cualquier superficie - no importa cómo es irregular.
Asas
Pues el nombre sugiere, la manija es qué ejerce la fuerza en las abrazaderas del tornillo y se asegura de que qué usted está trabajando en el restos en lugar.
Quijadas
Está entre dos jaws paralelos de una abrazadera del tornillo que su objeto o dispositivo sea asegurado. En un cierto plazo, éstos pueden usarse de uso repetido. Nuestra opción de quijadas puede ayudarle a crear su abrazadera de encargo o a substituir viejas piezas. Incluso ofrecemos las quijadas de Panavise que pueden ayudar a organizar una tarea en la cual usted tenga plomos de alambre múltiples.
El antedicho es justo algunas de las piezas comunes de un tornillo que poder proveer. Pero nuestra gama de producto también extiende a piezas más específicas y más apropiadas para ciertos dispositivos - e.g., los teléfonos de la célula y GPS.
¿Para qué se pueden las abrazaderas del tornillo utilizar?
Una abrazadera del tornillo es un pedazo eficaz de equipo para cualquier persona que trabaja en proyectos de la electrónica y/o dispositivos celulares. Tableros de circuito, unidades del GPS, receptores de radio y más - la precisión y la exactitud están garantizadas en uniforme el más difícil de las condiciones de trabajo al usar una abrazadera del tornillo.
Tome la cabeza de Panavise 203 picovoltio JR, por ejemplo. Utilizado conjuntamente con una base apropiada, es un clamp head que proporciona seguridad absoluta al trabajar en el trazado de circuito intrincado. Mientras tanto, un 717-06 pedestal es un montaje específicamente diseñado del teléfono de la célula de Panavise.
Pida sus abrazaderas y piezas del tornillo de RS
RS es distribuidor autorizada que conduce de Norteamérica de las herramientas, componentes, y los productos que usted necesita para conseguir el trabajo hecho. En nuestro tornillo afianza el departamento con abrazadera, nosotros almacenan solamente los fabricantes más renombrados del mundo - tales como Panavise, RS FAVORABLE, y Jonard.
Usted puede ordenar de nosotros hoy con confianza. Pero estamos también en la mano para contestar a cualquier pregunta o para ayudarle a elegir la opción derecha cuando usted contact us. No se olvide de visitar nuestro consejo hub de expert para más ideas e inspiración. Es toda la parte del servicio cuando usted elige RS.