Codificadores
Utilizado en maquinaria, los codificadores son esencialmente los dispositivos que traducen una señal a datos legibles de las comunicaciones usando una variedad de componentes. El tipo de datos que se den al sistema de control dependerá del uso específico.
Generalmente, los codificadores medirán el movimiento o la posición para dar una lectura exacta que entonces permita la acción correcta en un proceso.
Cualquier tipo de codificador usted necesita, RS tiene una selección grande de los componentes de la calidad para proporcionar la solución ideal para cualquier uso. Elija el producto para caber sus necesidades de algunos de los fabricantes más renombrados.
Con nuestras opciones avanzadas de la búsqueda, usted puede filtrar su opción por el tipo, la salida, el voltaje, y la tecnología, haciendo encontrar el codificador derecho rápido y fácil. Si usted quisiera discutir sus requisitos del codificador con nuestros expertos, entre en contacto con simplemente a nuestro equipo.
¿Cuáles son los diversos tipos de codificadores?
Hay varios tipos de codificadores y una gama de las tecnologías que se utilizan dentro de los componentes, dependiendo del diseño. Los tipos siguientes se basan en el movimiento se mide que:
Codificador giratorio
También conocido como codificador del eje, estos componentes se nombran debido a su capacidad de interpretar el movimiento de un dispositivo que rote en una señal de salida digital del codificador. Esto entonces significa que el sistema de control puede determinar exactamente la posición de un objeto.
Los usos típicos de los codificadores rotatorios que confían en la regeneración de la velocidad del motor incluyen sistemas de la banda transportadora dentro de la automatización y dirección material y maquinaria.
Codificador linear
Aunque es similar a los codificadores rotatorios, los codificadores lineares interpretan el movimiento a través de líneas rectas, tales como los que se encuentren en cortar-a-longitud procesen. Este tipo de codificador mide la distancia entre dos puntos de ajuste para permitir la acción siguiente.
Otros usos comunes incluyen la impresión de la maquinaria, de plantas de fabricación de fabricación, y de los rodillos.
Codificador absoluto
Más bien que siendo un codificador sí mismo, un codificador absoluto puede ser linear o rotatorio. El absoluto del término refiere a la señal hecha salir y significa que cada punto del movimiento ofrece un valor. Esto es especialmente útil cuando la exactitud de una posición es crucial o cuando hay probable ser una carencia de la energía para una longitud del tiempo.
Los procesos mecánicos múltiples y los sistemas confían en codificadores absolutos, particularmente en los campos del diagnóstico, de comunicaciones, y de la robótica.
Codificador incremental
También los codificadores lineares o rotatorios, incrementales ofrecen un más simple, pero generalmente levemente menos exacto, manera de medir el movimiento. Confían en un punto de referencia más bien que un valor en cada posición del movimiento.
Un codificador de la cuadratura se utiliza para describir un codificador rotatorio incremental con dos canales hechos salir más bien que uno. La ventaja de esto es que da un punto de referencia adicional, teniendo en cuenta mayores exactitud e interpretación del movimiento de un objeto.
Los codificadores incrementales se encuentran en muchos diversos tipos de maquinaria y de equipo de empaquetado a través de los ajustes numerosos debido a su disponibilidad y affordability amplios.
Así como los subconjuntos antedichos de tipos, los codificadores confían en varias tecnologías para permitir el funcionamiento correcto.
¿Cómo los codificadores trabajan?
Cada codificador se configura con un tipo de tecnología que permita que mida exactamente el movimiento de un objeto:
Codificador óptico
Pues el nombre sugiere, los codificadores configuraron esta luz del uso de la manera que se pasa generalmente a través del disco de código en un codificador rotatorio para medir los pulsos que entonces se retransmiten a un control central.
El patrón y la interrupción de la luz son qué proporcionan los datos y permiten el codificador dan la regeneración exacta en el movimiento.
Codificador magnético
Los cambios en el campo magnético permiten que un codificador magnético genere una señal específica y proporcione los pulsos, similares a ésos en un codificador óptico. Un codificador rotatorio magnético confía en un disco y un sensor para producir la señal que se utiliza en última instancia para medir el movimiento.
Recientemente, otro más nuevo tipo de tecnología ha dado lugar al codificador capacitivo, que no requiere un disco o el componente del LED. Esto hace estos codificadores eficientes y robustos en una variedad de exigir ajustes ambientales.
Pida sus codificadores de RS
Si usted está buscando para los codificadores para el control de la máquina, el equipo del textil, la robótica, o cualquier otro uso industrial, usted encontrará lo que usted necesita de RS. Como distribuidor principal de Norteamérica de componentes electrónicos, proveemos una gama enorme de los productos de calidad para todos los requisitos.
Elija de nombres superiores tales como Bourns, Dynapar, Encoder Products Company, Kuebler, y RS Pro y ahora pida para la entrega rápida.
Si usted necesita alguna ayuda que selecciona el codificador derecho o desea más información sobre los diversos tipos, entre en contacto con a nuestro equipo que podrá ofrecer asesoramiento de experto.
Nuestro cubo experto es también lleno de noticias de la industria, extremidades, y conocimiento, cubriendo una variedad amplia de asuntos tales como comunicaciones digitales, seguridad de la máquina, y controles. Heche una ojeada cómo los codificadores influencian seguridad de la máquina y del dispositivo dentro de la automatización.
Orden de On: 3
Orden de On: 6
Orden de On: 2
Orden de On: 3
Orden de On: 6
Orden de On: 2