Sensores
Entendemos la importancia de proveer a nuestros clientes de los sensores industriales robustos que son confiables y fáciles de utilizar. Con nuestro arsenal excepcional de sistemas del sensor, apoyamos la innovación en una gama de industrias - incluyendo la automatización, la ciencia, y la tecnología.
Los sensores desempeñan un papel fundamental en la conversión de señales analógicas en digitales, desde lecturas de temperatura hasta altas velocidades y presión. Aplicado con frecuencia a los sistemas rotatorios y dinámicos, los sensores pueden convertir y transmitir fácilmente datos exactos, cuantificables tan pronto como haya requerido.
De nuestra amplia selección de los sensores de Omron a los millares de modelos de fabricantes principales incluyendo TURCK, los sistemas de Setra, Balluff y muchos más, somos confidentes que usted podrá encontrar el sensor derecho para su uso deseado aquí.
¿Cuáles son sensores?
Los sensores conforman una gama de componentes técnicos que pueden detectar limitaciones químicas o físicas específicas, ya sea del entorno o de los objetos que se encuentran en él. Diversos tipos de sensores incluyen el movimiento, la luz, y la temperatura, entre muchos otras.
Los sensores son inestimables en ajustes industriales. Pueden identificar las variables, las a menudo peligrosas, que podrían seguir siendo de otra manera desapercibidas por los seres humanos. Lo más importante es que los sensores permiten la conversión de datos cuantificables en pantallas o señales visuales. Esto permite la interpretación y gestión de datos en todos los sectores, lo que permite interpretar y supervisar manualmente los campos.
Dependiendo del tipo de sensor requerido, la función y la compatibilidad específicas pueden variar. La manera más rápida de encontrar el sensor que usted necesita es filtrar su búsqueda usando nuestra característica de palanca útil. Seleccione su categoría o fabricante elegida encontrar los sensores y los componentes más populares.
¿Qué tipos de sensores están disponibles?
Sensores de movimiento
Integral a través de una variedad de usos, tenemos tipos múltiples de sensores de movimiento en nuestra selección en línea. Con una gama abarcando todo de los sensores infrarrojos de seguridad usados en alarmar de ladrón a los sensores de la vibración usados en componentes rotatorios tenga gusto de las bombas, ventiladores, y los generadores, proveemos los sensores de movimiento para cada industria.
Nuestros acelerómetros de la alta calidad miden la aceleración de cualquier objeto. Trabajan con un sensor electromecánico diseñado específicamente para medir la aceleración dinámica o estática, así que pueden ser utilizados como sensor de la fuerza.
La aceleración estática es una fuerza constante tal como gravedad, mientras que las aceleraciones dinámicas son no-constantes, como vibraciones repentinas. Nuestros acelerómetros son convenientes para los usos incluyendo los dispositivos digitales, la maquinaria que rota, los vehículos, y los abejones.
Codificadores
Los codificadores convierten el movimiento a una señal eléctrica, proporcionando la regeneración a un sistema de control central. Nuestros codificadores de Panasonic se pueden utilizar para detectar varios ángulos de la unidad de control, mientras que la gama de Dynapar ofrece codificadores ópticos para cubrir una amplia gama de usos a través a los motores de CA en maquinaria resistente.
Sensores y termóstatos de temperatura
También tenemos una selección diversa de los sensores y de los termóstatos de temperatura disponibles. Integrados en una variedad de configuraciones industriales, los termostatos proporcionan respuesta, monitoreo y ajuste de temperatura precisos y confiables. Se utilizan generalmente en sistemas de calefacción, pero son también esenciales en vehículos y aparatos electrodomésticos.
Los sensores de temperatura se ven sobre todo en el formato del cable de la punta de prueba de termopar, encajonado a menudo en acero inoxidable, y se diseñan para el uso en dispositivos específicos. Sus usos se extienden de aparatos electrodomésticos a los motores de avión, a los satélites, y a Spacecraft.
Sensores ligeros
También conocidos como dispositivos fotoeléctricos, los sensores de luz convierten la energía de la luz en salida de señal eléctrica. Se utilizan en iluminación, paneles solares, teléfonos móviles, detectores de humo, dispositivos de control remoto e incluso reproductores de discos compactos.
También ofrecemos las cortinas ligeras y los accesorios compatibles, que permiten proteger empleados, la maquinaria, e instalaciones delicadas. Pueden ser utilizados para salvaguardar al personal que trabaja cerca del equipo peligroso, proporcionando un límite infrarrojo alrededor de las áreas peligrosas.
Sensores del voltaje
Un tipo importante de sensor de seguridad usado por los electricistas, sensores del voltaje proporciona lecturas rápidas y exactas del voltaje. Pueden ser unidos a los varia activos, maquinaria, o equipo, y son convenientes para el uso a largo plazo también.
También proporcionamos los transductores actuales, que hacen otra adición útil a la maquinaria industrial. Estos dispositivos convierten la entrada actual en un conductor primario en un diverso tipo de señal actual en el conductor secundario. Esto se puede entonces utilizar por los tableros de control electrónico y los instrumentos externos.
¿Cuáles son los usos de diversos sensores?
Los sensores facilitan funciones vitales a través de industrias numerosas. Se utilizan en los sistemas diarios, maquinaria complicada, y en técnicas ultra-específicas de la producción. Algunos de los sectores mas comunes que emplean los sensores incluyen:
- Ingeniería aeroespacial
- Producción automotora
- Generación de la energía y de energía (combustibles fósiles, hydro, nuclear, y viento)
- Alimento y bebida
- Aparatos electrodomésticos
- Máquinas de herramientas
- Metalúrgico
- Explotación minera y proceso mineral
- Pulpa y papel
¿Por qué compre sensores de RS?
Elija una de las distribuidores principales de Norteamérica de las fuentes eléctricas del especialista y usted encontrará los sensores para cada uso. Si usted está buscando un tipo específico de sensor digital o de sensores sin hilos domésticos, tenemos una gama de los productos extensa para resolver sus requisitos.
Trabajamos de cerca con nuestros surtidores para proveer de usted los componentes de la calidad de fabricantes incluyendo Banner, Balluff, SICK, y RS Pro. Proporcionamos las soluciones eficaces para una amplia gama de sistemas operativos, de los sensores disponibles en una variedad de diversos formatos.
Elija simplemente su sensor y orden hoy para la entrega rápida. Para la ayuda o el consejo, no vacile conseguir en tacto con nuestro equipo. Alternativomente, cabeza encima a nuestro cubo experto para las noticias más últimas y penetraciones en las áreas más fascinadoras de la industria.
Orden de On: 85
Orden de On: 120
Orden de On: 40
Orden de On: 125
Orden de On: 55
Orden de On: 25
Orden de On: 18
Orden de On: 59
Orden de On: 125
Orden de On: 50
Orden de On: 85
Orden de On: 120
Orden de On: 40
Orden de On: 125
Orden de On: 55
Orden de On: 25
Orden de On: 18
Orden de On: 59
Orden de On: 125
Orden de On: 50